This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25088:当输出低于-11V@2A 时、MOSFET 非常热

Guru**** 2506735 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25088

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/801345/lm25088-the-mosfet-is-very-hot-when-the-output-is-below--11v-2a

器件型号:LM25088

你(们)好  

 我们使用 LM25088设计负电路。 规格为 Vin=24V、Vout=-10至-18V @1.5A。  

 当输出低于-11V (-11V、-12V、-15V、-18V) 且无负载时、MOSFET AO4354非常热。 ℃温度高于80 ̊ C。  ℃任何 VOUT 时、当负载为1.5A 时、MOSFET 的温度会快速上升110 μ s。 我们禁用它。

您能否检查原理图以改进它?  

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    感谢您分享原理图。 您是否还可以发送此设计的布局以供审核?

    谢谢、
    Katelyn
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Katelyn

     供参考

    e2e.ti.com/.../CK3_2D00_CF3_5F00_Print_5F00_Board_5F00_V0.1_5F00_190228gerber.rar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我们今天将审查您的董事会、我们将在明天提供反馈。

    此致、
    Katelyn
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您使用什么程序创建或查看这些光绘文件?

    谢谢、
    Katelyn
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我找到了一个程序来打开布局文件。 感谢您的分享。

    我在设计中看不到任何散热过孔。 必须在 DAP 和器件周围安装散热过孔、以帮助散热。 这将有助于保持电路板在较低的温度下运行。 此外、如果可能、您还可以将 DAP 连接到器件顶部的接地层、以帮助散热。

    此致、
    Katelyn