This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24195:低电压故障

Guru**** 2506555 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24195

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/806210/bq24195-low-voltage-fault

器件型号:BQ24195

bq24195支持、

如果将此充电器与超级电容器一起使用、那么 bq24195在超级电容器首次充电且电压为0V 时是否会出现故障(可能是输入故障 REG09位5:4)?  这是与锂离子电池不同的情况。  这并不是真正的故障、应开始充电。

谢谢、
Darren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    参照 d/s、当 VBAT<2V 时、充电电流将为100mA。

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ning、

    那么、您是否确认 bq24195将出现故障并且在 VBAT 处于如此低的电压时仍将充电?  很抱歉、但我不想作出任何假设!

    谢谢、

    Darren

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Darren、

    仅为了澄清、不会报告故障。 如果电容为0V、充电器将报告"预充电"、但 Ning 的注释是充电电流将钳位到100mA、因为 VBAT 电压小于2V。 这实际上是涓流充电阶段。 对于锂离子电池、该区域用于说明不接受充电的电池电量耗尽以及保护电路被触发且需要再次关闭的深度耗尽电池。


    此致、
    Joel H