This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24070:电流共享

Guru**** 2504535 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/806322/bq24070-current-sharing

器件型号:BQ24070

您好!

我有一个应用、其中电池限制设置为600mA、负载电流设置为高电平(ILIM1)。

ILIM1高电平显示最大值为500mA。

如果负载需要1A 电流、会发生什么情况?

答:如果输入电源可以支持、这是否会为电池提供600mA 电流以及为负载提供1A 电流? (电源电流总共为1.6A)

b.它是否会将电源的电流调节到最大500mA、其余电流将来自电池(即以500mA 电流对电池放电)?

C.它是否会切断电源路径、所有电流都将来自电池? (电池放电电流为1A)?

d.其他东西...

谢谢!

此致、

Alberto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alberto、
    如果负载超过输入电流限制、则额外的电流将从电池中拉出。