This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61252:当输出电压为4.2V 时、是否有任何问题?

Guru**** 2503935 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/805104/tps61252-is-there-any-issue-when-vout-pin-has-4-2v-voltage

器件型号:TPS61252

尊敬的所有人

   下面是我的 SCH、Vout 引脚上有4.2V/3uA 电压、 TPS61252DSG 器件由 EN 引脚关断、我想知道 当 Vout 引脚有 4.2V/3uA 电压时器件将会损坏?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、

    在关断期间、负载与电池完全断开。 VOUT 引脚最大额定电压为7V。
    您的意思是4.2V/3uA? 您是否意味着在 EN 引脚下拉时测量 Vout 引脚电压为4.2V?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Zack
    不可以、4.2V/3uA 不是来自 TPS61252DSG 器件、是来自 USB_VBUS_CON、我担心器件会损坏。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、

    考虑到最大额定电压为7V、4.2V 是安全的。