This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL2844B:电流模式 PWM 控制器

Guru**** 2504235 points
Other Parts Discussed in Thread: TL2844B, UC3844

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/800843/tl2844b-current-mode-pwm-controller

器件型号:TL2844B
主题中讨论的其他器件: UC3844

尊敬的朋友:

我将 TL2844B 用作反激式设计的 PWM 控制器 IC。 在 IC 中添加欠压锁定部分的目的是什么?

此外、一些电流模式控制器 IC、如 FA13844N、有两个欠压锁定部分。 请给我同样的启发。

如果可能、还请告诉我确切替换 FA13844N 的器件型号。

谢谢、此致、

Vedang  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Vedang、

    当电源电压 VCC 低于启动阈值电压 VCCon 时、UVLO 是一种保护模式、当 VCC 低于 VCCon 时、可防止 IC 受损。 此外、UVLO 的迟滞可确保 VCC 的噪声不会导致系统故障。
    TI UC3844可以完全替代 FA13844N。 它与 FA13844N 引脚对引脚兼容、但特性不相同。 当 UC3844被应用于为 FA1344N 设计的电源电路时、必须检查电源的特性和安全特性。 谢谢。

    此致、
    Teng
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Teng:

    感谢您的评论。 我已经看到、具有单个欠压闭锁功能的 PWM 控制器的用途是用于具有固定输入的直流/直流转换器、而具有两个欠压闭锁功能的 PWM 控制器用于离线应用。
    出于我们的目的、我将检查 UC3844的性能、然后返回。

    谢谢、此致、
    Vedang
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Teng:

    我已经测试了 UC3844的功能、结果如下所示:-

    1) 1)将 FA13844N 作为 PWM 控制器 IC -电源在180V 直流电压下开启、并在相应的绕组上提供稳定的输出电压。

    2)将 UC3844作为 PWM 控制器 IC -电源的运行方式完全不同。 它在500V 直流电压下导通、并且在相应的绕组上有稳定的输出电压。 然而、在250V DC 到500V DC 之间会出现有趣的现象、在这种情况下、PWM 控制器 IC 引脚上的电源电压在可变直流偏移电压上具有三角波形(与 RT/CT 引脚相同)。 500V 直流电压之后、该三角波形消失、电源提供稳定输出。

    请评论一下、我希望电源中具有与 FA13844N 相同的工作特性。

    谢谢、此致、
    Vedang
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Vedang、
    UC3844的最大启动电流为1mA、而 FA13844N 的最大启动电流为30µA μ A。 因此、您可以尝试减小输入直流电压和 VCC 引脚之间连接的启动电阻器值。
    如果这无法解决您的问题、请附上原理图、以便我可以进一步分析。 谢谢。
    此致、
    Teng
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Teng:

    您正确地指出了两个 IC 中的电源电流差异。 实际上、我通过更改输入直流电压和 Vcc 引脚之间的输入电阻来尝试它、但绕组的输出电压调节不符合 UC3844 IC 的规格。

    请向我发送您的电子邮件 ID、以便我可以与您分享原理图。

    谢谢、此致、
    Vedang
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vedang、我的电子邮件是 teng-feng@ti.com。 谢谢——邓
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Teng:
    我已经邮寄了原理图。

    此致、
    Vedang Pandya
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Vedang、
    我正在关闭此主题、因为它已通过电子邮件解决。 谢谢——邓