This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS82084:输出噪声

Guru**** 2505755 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS82084

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/804945/tps82084-output-noise

器件型号:TPS82084

团队、  

我的客户希望使用 TPS82084为一些 Xilinx Ultrascale+ FPGA 电源轨供电:

  1. MGTAVCC - 0.9V  
  2. MGTAVTT–1.2V  
  3. MGTVCCAUX–1.8V 和
  4. MGTAVTTRCAL–1.2

它们的噪声要求是10mV 峰间噪声。  

TPS82084的噪声规格是多少?  

数据表第15页列出了杂散噪声规格、但我们不确定这是与 Xilinx 要求相比的正确规格。  

非常感谢您的意见。  

谢谢!

Viktorija

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Viktorija、

    很高兴再次听到您的声音。

    是的、TPS82084可实现10mV 的电压。 它们需要确认10mV 是指什么、但通常是开关纹波。 您可以看到图18和19中的纹波示例-两者都接近10mV。 可以通过添加额外的输出电容器来减少两个纹波。