This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40322:断续时间

Guru**** 2511415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/804807/tps40322-hiccup-time

器件型号:TPS40322

您好、E2E、

数据表描述如下:


软星电容 CSS 为39nF、SS 时间= 2.34ms
6个 SS 周期为14ms。

为什么我的断续时间会达到31ms?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Julian:  

    软启动时间由电容器值和充电电流决定。  

    电容器值和充电电流存在变化。  

    您能否检查实际软启动时间有多长?

    谢谢