This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS82084:在下行瞬态时序下具有大过冲

Guru**** 2504095 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS82084

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/804322/tps82084-large-overshoot-at-down-transient-timing

器件型号:TPS82084

大家好、

让我快速提出一个问题。

您能否告诉我 TPS82084在下降瞬态时序下显示较大过冲的原因?

此致、

Takashi Onawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Onawa-San、您好!

    这是任何具有 PFM 模式的转换器的典型操作。 当(3A)负载消失时、电感器仍承载3A 电流。 这种能量必须进入输出电容器、从而增加电压。 IC 不会吸收该能量、因为它处于 PFM 模式。

    通过增加输出电容器可以轻松地减少这种情况。