This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61170-Q1:Tps61170-Q1

Guru**** 2504095 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61170-Q1, TPS61170

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/804141/tps61170-q1-tps61170-q1

器件型号:TPS61170-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS61170

你(们)好

   1:Tps61170-Q1 PWM (脉宽调制)控制、用于调节输出精度并使用 PWM 信号可编程 FB 电压精度、电压精度更高的方式是什么? 非常感谢!

   2:Tps61170-Q1如图所示、RC 的参数是什么? 非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的先生:
    使用默认的1.229V 基准将获得最精确的电压。
    2.内部 RC 时间常数约为1ms。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    TPS61170有两种电压调节方法、一种是 CTRL 引脚的 PWM 占空比控制、另一种是简单的调节程序;
    用于轻松扩展方法的内部实现图是什么? 这两种方法的精度如何?

    非常感谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Ranen:
    PWM 占空比可设置为任意占空比。 而 Easyscale 程序只有32个步骤。 因此、这取决于您的需求。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hellen、
    我不会对分辨率感到困惑、而是对基准精度感到困惑。
    对于 PWM 占空比调节、精度受 PWM 频率、占空比精度、1.229V 精度和 RC 滤波器的影响。
    我不知道容易缩放的内部图、因此在使用简单缩放时、不知道哪个参数会影响基准精度。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Ranen:
    简单缩放模式具有更好的精度。 每个步进电压的精度为+-2.5%。