This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5642:UVLO 禁用时的行为

Guru**** 2505525 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5642

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/799216/lm5642-behavior-when-uvlo-disabled

器件型号:LM5642

您好!

我们的其中一款产品使用 TI LM5642双路输出开关芯片将12V 标称电池总线转换为3.3V 和5V 总线。  除了芯片的 UV_DELAY 引脚接地(即禁用)外,我们的芯片实现方案与 LM5642数据表中显示的基本方案相同。  我们似乎发现了这样一种情况:即使芯片的所有输入随后都处于与正常运行一致的状态,芯片仍会无限期地将其输出锁存到欠压锁定(UVLO)状态。

触发事件是连接到引脚22 (VIN)的电池总线的短暂崩溃和恢复。  在这种情况下、LM5642数据表描述了以下行为:

'当 VIN 降至芯片的 UVLO 阈值(即≈4.0V)时,芯片的关断序列似乎如上所述执行。  如果 VIN 保持在阈值以下至少≈6毫秒,则当 VIN 恢复到正常电平(即,12V 典型值)时,芯片的输出将恢复如上所述。  但是,如果 VIN 保持在阈值以下的时间少于≈6毫秒,然后再恢复到正常水平,则芯片的输出将无法恢复。”

我们在多个单位多次观察到这种现象,因此我们当前的怀疑是这种行为是芯片固有的。  我们需要知道这种情况是否属实,我们必须采取何种行动来防止这种情况。  您会建议什么?

提前感谢您的帮助、

Tim Starr 代表 JR@ZM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tim、您好!

    我在问周围的问题、希望在一天之内能回来。

    此致、Robert
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tim、您好!

    我正在找一位名叫 Tim 的人、他在我们的控制器方面拥有丰富的经验、因此可能知道解决方法。 他可能想知道您是否有兴趣使用另一个控制器。

    此致、Robert
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert -

    现在我们需要使我们的工作变得有效。 所以答案是否定的,没有兴趣。

    Tim 认为仅仅提升 UV_DELAY 引脚可能会有所帮助吗?

    -Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tim、如果可能、请分享原理图。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是可能的,但不是在论坛上。 请发送电子邮件至 timothy.starr@avnet.com。 我将附上一份答复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tim、

    我已向您发送了一封电子邮件。 请将原理图和布局发送给我、我们将进行了解。

    谢谢、
    Sam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tim、

    我将关闭该线程。 我们将继续离线。

    Sam