This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5164-Q1:工作温度

Guru**** 2797735 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5164

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/800608/lm5164-q1-temperature-operation

器件型号:LM5164-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5164

这种偏差是否能够在120°C 时持续运行、而且仅在120小时内还能在140°C 下持续运行?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    最高工作结温为150摄氏度。环境温度将取决于您的工作条件和功率损耗。

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    此致、
    Katelyn
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    环境温度总共 将达到140摄氏度120小时、其余时间环境温度将约为120°C、功耗约为0.7W

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    在140°C 和120°C 的工作温度范围内、输入电压、输出电压和负载电流要求是什么?

    我们可以对器件温度进行粗略计算。

    谢谢、
    Katelyn
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于120°C 和140°C:

    输入电压24-64

    输出电压12.

    负载电流0.7

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于120 °C 和140°C:

    输入电压为24-64V、额定电压为48V

    输出电压为12V

    负载电流为0.7A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    使用数据表效率图并使用损耗=(1-1/Efficiency)*输出功率,我得到0.7A 和64V 输入接近1W 时的典型损耗。在高温条件下,LM5164中 MOSFET 的 RDS 将几乎提高2倍。 使用1.3W 的损耗和30.6C/W 的 Rθjb Ω(结至电路板热阻)、我得到接近40度的温升。 虽然当温度超过150°C 时、器件不会立即销毁、但我们不保证 TDS 在温度超过此温度时不会关断器件。

    总之、环境温度可能为120°C、而环境温度可能为140°C。

    此致、Robert
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!