This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27324:UCC27324是否有新版本?

Guru**** 2506985 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27324

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/802943/ucc27324-does-ucc27324-have-new-version

器件型号:UCC27324

我们公司的一个旧项目使用 UCC27324

UCC27324是否有新版本?

还是其他更好的版本?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    感谢您与高功率驱动器团队的联系、我叫 Mamadou Diallo、我是支持低侧驱动器的 AE。

    请参阅随附的几个驱动器、这些驱动器在开关特性中与 UCC27324相比进行了引脚对引脚和插槽升级。 这些器件使用使能引脚(引脚1和引脚8)、这些引脚在内部被拉高至 VDD 电平。 这使得器件与 UCC27324引脚相同。

      UCC27324 UCC27524 UCC27524A
    数据表 数据表 数据表
    通道数(#) 2. 2. 2.
    电源开关 MOSFET MOSFET MOSFET
    IGBT IGBT
    GaNFET GaNFET
    峰值输出电流(A) 4. 5. 5.
    输入 VCC (最小值)(V) 4.5. 4.5. 4.5.
    输入 VCC (最大值)(V) 15. 18 18
    上升时间(ns) 20. 7. 7.
    下降时间(ns) 15. 6. 6.
    输入阈值 CMOS CMOS CMOS
    TTL TTL TTL
    传播延迟(ns) 25 13. 13.
    功能 双路同相输出 使能引脚 使能引脚
    迟滞逻辑
    工作温度范围(C) -40至125 -40至140 -40至140
    封装组 MSOP-PowerPAD | 8. MSOP-PowerPAD | 8. MSOP-PowerPAD | 8.
    PDIP | 8. PDIP | 8. SOIC | 8.
    SOIC | 8. SOIC | 8.  
      SON | 8.  

    如果您有其他问题、请告知我们、如果您有问题、请按绿色按钮。

    此致、

    -Mamadou