This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5030:PSpice 模型没有 GND

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5030

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/841283/lm5030-pspice-model-does-not-have-gnd

器件型号:LM5030

您好!

我将 LM5030的 PSPICE 模型导入到了 TINA TI 中、因为缺少接地端子、该符号只有9个端子。

它是否正确或我是否做错了? 当 IC 没有接地端子时、如何为其设置接地参考?

此致、Julia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Julia、

    我已请求一名模型团队成员回答您的问题

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Julia:

    我已经为建模团队创建了一个问题日志、我希望很快得到回复。

    此致

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Julia

    我们仍在努力获得修复方法、将模型中的接地节点连接到外部引脚。 这可能需要几周的时间才能解决。

    您是否能够按原样使用模型进行仿真? 产品网页上提供了参考 PSPICE 原理图、

    http://www.ti.com/product/LM5030/toolssoftware、我已运行它、看起来运行正常。

    此致

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    感谢您的更新。 遗憾的是、我不能等待这么长的时间、因此我放弃了使用该电路。

    此致、Julia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

     该问题是否已在模型中修复。 我还在寻找这个更新的仿真模型。

    我厌倦了将现有模型(从 TI 网站)导入到 TINA 并尝试进行仿真。 我无法看到控制器的任何输出脉冲。 但是、8V 的内部线性稳压器似乎工作正常。

    您能不能对此进行研究。 感谢您的支持。