This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54232:我无法使用 Webench 对3.8V 至24V 的电源输入进行仿真、输出为3.3V。

Guru**** 2505765 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/799355/tps54232-i-can-not-simulate-power-input-is-from-3-8v-to-24v-and-output-is-3-3v-using-webench

器件型号:TPS54232

降级:

从数据表中、我可以看到电源输入为3.5V 至28V。

但是、我无法使用 Webench 基于3.8V 至24V 的电源输入和3.3V 的输出对设计进行仿真。

为什么不能将输入设置为低于4V?

请 请帮助提供一些建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    此 IC 无法支持最大占空比限制的3.8V->3.3V 应用。

    肖恩