请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS62125 主题中讨论的其他器件: LMR33620
团队、
我有一位客户想要调节1.02V 输出、他们一直在使用 TPS62125来实现这一目的。 也就是说、它们达到了、因为它们刚刚发现输出电压的最小限值为1.2V。 如果器件能够在该电压电平下进行调节、您能评论一下我们为什么设置1.2V 限值吗? 我假设它与器件的控制方案和器件在规格范围内进行调节的能力有关?