This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62125:将电压调节到1.2V 以下

Guru**** 2503935 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62125, LMR33620

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/798891/tps62125-regulating-voltage-below-1-2v

器件型号:TPS62125
主题中讨论的其他器件: LMR33620

团队、  

我有一位客户想要调节1.02V 输出、他们一直在使用 TPS62125来实现这一目的。 也就是说、它们达到了、因为它们刚刚发现输出电压的最小限值为1.2V。 如果器件能够在该电压电平下进行调节、您能评论一下我们为什么设置1.2V 限值吗? 我假设它与器件的控制方案和器件在规格范围内进行调节的能力有关?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Carolus、

    该器件可在高达17V 的输入电压范围内调节至1.2V 的输出电压。 这种情况下的占空比非常高、所需时间非常短、因此输出端的电压限制也是如此。 如果您与我分享客户应用的运行条件详细信息、我可能能够更好地帮助您选择合适的器件。

    此致、
    Omar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    奥马尔

    这就是我想的、我只是想验证一下。 客户应用程序

    输入电压:9-20V
    输出电压:1.02V
    输出电流:300mA

    必须具有可调节反馈选项、才能将输出电压开关设置为1.25V。

    基于这些参数、我向客户推荐 LMR33620。