This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62242-Q1:计算 PFM 模式下的输出电压纹波

Guru**** 2505855 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62242-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/798640/tps62242-q1-calculating-output-voltage-ripple-in-pfm-mode

器件型号:TPS62242-Q1

您好!

我有兴趣使用  TPS62242-Q1为需要1.2V +/-5%输入的 IC 供电。 我正在尝试确定  TPS62242-Q1输出上的电压纹波是否会违反该标准。 数据表中的公式5说明了如何计算电压纹波:

根据该公式、我计算出 Vout = 1.2V、Vin = 4V、L = 2.2uH、F = 2.25MHz、Cout = 10uF 时的纹波为5.185mV、 ESR = 0.025欧姆。

不过、我的理解是、此公式仅适用于器件在 PWM 模式下运行的情况。 由于 PFM 模式下的纹波看起来会更差、因此我也想计算它。 数据表介绍了 PFM 比较器阈值和它打开开关的导通时间、但没有提到任何特定时间。 有人能否提供一些指导、说明如何预测此用例中的最大电压纹波?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Adevries:

    PFM 模式下的输出纹波取决于输出电容器和电感器。 在 PFM 模式下、没有用于计算频率变化时的输出纹波的特定公式。 数据表中的图12显示了输出纹波行为示例。

    此致、
    Tanvee