This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25120AEVM:空载流耗

Guru**** 2511985 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/837148/bq25120aevm-no-load-current-consumption

器件型号:BQ25120AEVM

您好!  

我尝试验证芯片上的空载流耗(~700nA)。 我已移除上拉电阻跳线。 大多数情况下、电流消耗似乎约为700nA、但我看到一些尖峰达到16uA。 这是否符合预期、或者可能与我的设置相符? 捕获如下:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Agusta、

    当您看到电流尖峰时、是否会发生任何活动? 器件是否进入活动 BAT 模式? /CD 上的电压是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Raheem、

    我没有任何东西连接到 EVM (无负载)。 该跳线从 CD - VSYS 引脚上拔下。 我看到 CD 引脚上的0v。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好-碰到这个线程!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    VSYS 和 PMID 与 EVM 上的所有组件断开。 包括 VINLS、LED 上拉电阻、I2C 上拉电阻?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是否有任何更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Raheem - VSYS、PMID 没有连接任何内容。 我移除了用户 LED 跳线和 i2c 上拉跳线。 将电流表连接到评估板的 BATT。

    我可以通过 PM 重新检查或共享设置

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Agusta、

    您是否能够重现电流尖峰? 它们发生的频率以及您能否测量尖峰之间的时间。 您还能显示直流/直流转换器的 SW 引脚与 负载电流的关系图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Raheem、大家好、我断开了 EVM 上的每个跳线、脉冲之间的间隔似乎约为600ms -  

    使用 DMM 测量 SW 时、脉冲频率会跳变、如下图所示。  SW 测量 DMM 上的1.816V 电压。  

    您是否观察到您拥有的设备上有任何此类行为?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、只需检查一下我之前提供的信息是否有用/可重现。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Agusta、

    很抱歉耽误你的回答。 您在电池电流中看到的峰值是由于直流/直流转换器的 PFM 模式造成的。