Other Parts Discussed in Thread: TPS54232
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS54232 尊敬的专家:
我的客户正在寻找3.3V~6V 输入至-6V 输出@100mA 的解决方案。
我发现的成本较低的是 TPS54232。
我们现在面临一个竞争对手、因此 我想与您再次确认是否有任何价格更低的解决方案。
有关更多详细信息、请与我联系、我们可以离线讨论。 我的电子邮件地址:benkuo@ti.com
本