在此配置中、我们将使用 TPS26601:
负载电容总计 为~ 60µF μ F。
该电路按预期工作、欠压锁定和恢复正常运行、过压关断和恢复正常运行、过流保护和闩锁。
在新设计中、负载电容增加到 ~160µF μ F、因此过压关断的返回不再起作用。 当达到较低的过压阈值时、系统电源只会短暂闪烁一次、芯片进入过流闩锁。 通过增加一个额外的100µF μ F 负载电容、这个运行方式可在旧设计中重现。
返回过压关断状态时是否没有软启动?
除了增加过流保护的电流限制之外、还有其他方法可以解决这个问题吗?