This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS60231:TPS60231关于

Guru**** 2505205 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1168559/tps60231-tps60231-about

器件型号:TPS60231

你(们)好

使用以下电路图操作连接的 LED 是否存在任何问题? 

*
LED 的工作电流最低为15mA
* EN1=0、EN2=1

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    只有连接到 D1引脚的 LED 不工作、并施加低电压。 您知道原因吗? 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当 EN2=1、EN1=0时、它是2/3、那么最大输出电流是否为50mA?? 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、SWENGWOO、

    您必须将 EN1和 EN2上拉在一起以获得最大电流。

    BR

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    它可在20mA 时运行3个 LED 和1个 LED。 

    因此,尽管它的输出电流总计为60mA,但当 EN2=1、EN1=0时,输出是否不足? 
     
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、SWENGWOO、

    如果总电流为60mA、则只有在 EN2=1和 EN1=0时、才能得到40mA。

    BR

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好 

    我不明白

    当 EN2=1、EN1=0时、为什么只能获得40mA 电流? 
     
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请查看我发布的电路图所附的 LED 的运行是否存在任何问题。 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、SWENGWOO、

    如数据表上显示的表1所示、不同的 EN 设置将改变 ISET 电压、因此最大 Iout 也会改变。

    因此、当 EN2=1和 EN1=0时、您可以看到 LED 电流是满电流的2/3。

    这是指哪种图? 如果您是在开始时发送的数据、我认为该规格看起来不错。

    BR

    Patrick