请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS61178EVM-792 尊敬的团队:
我的客户已经测试过我们的 EVM、但他们有一些问题。 请帮帮他们。 顺便说一下、它们将我们的 EVM 更改为12V 输出电压。
1.当负载从空载瞬变到3A 时,有8.94V 的压降。 是否有任何减少输出电压下降的建议?
输出纹波约为1V。 是否有减少输出纹波的建议?
下面是供您参考的波形。 谢谢你。
此致、
Polly Chung