This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27714:将 UCC27714用于同步整流器升压级

Guru**** 2511925 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27714

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/841780/ucc27714-using-the-ucc27714-for-synchronous-rectifier-boost-stage

器件型号:UCC27714

您好、专家、

客户正在设计用于同步整流器升压级的 UCC27714。 并计划驱动4个高侧 Mos +4个低侧 Mos。

FET 为 BSC093N15NS。  

VIN=72V、Vo=150V。

现在 UCC27714可以驱动 1个高侧 Mos +1低侧 Mos。一旦我们测试2个高侧 Mos +2 个低侧 Mos。现在没有 HO 信号、我们检查 HB、Vdd 仍然超过 ULVO。但要将 Cboot 增大到150uF。HO 可以具有 PWM 信号。

请咨询 UCC27714是否支持该拓扑以及没有 HO 的原因。

我们可以共享原理图以供进一步审查。

此致、

黎家祥

  

现场应用工程师

德州仪器台湾有限公司

O:+886-2-2175-2582

M:+886-909-262-582

电子邮件:Eric.Lai@ti.com   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Eric、

    查找朋友请求以启用可能对客户敏感的共享文件。 您能否提供更多应用信息、例如原理图、工作条件、包括开关频率、MOSFET 器件型号以及是否有多个并联器件?

    我可以帮助提供有关确定组件值以支持驱动程序的建议。 除非开关频率非常低、否则您提到的 Cboot 值看起来很大、或者 HO 导通时间可能非常长。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    我们从您那里听说过一段时间。 我假设您的问题已得到解答。

    如果不是、您始终可以发布到此主题。

    此致、