This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS60403:-5V 和 GND 之间短路时的开关频率问题。

Guru**** 2511885 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/794992/tps60403-switching-frequency-issue-at-shorted-between--5v-and-gnd

器件型号:TPS60403

你(们)好

客户 遇到-5V 和 GND 之间短路时的开关频率问题。

请参考以下波形。

开关频率= 323.8kHz

叠加频率= 52.63kHz

您能告诉我这个奇怪频率的原因吗?

数据表未描述短路保护。

穆克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Muk、

    我将检查我们的侧边、并尽快回复您。


    此致、
    Excel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Yusuke Mukuno:

    您能否提供有关器件工作条件以及如何测量此信号的更多信息?

    此致、
    Omar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Yusuke Mukuno:

    您是否能够解决您所面临的问题?

    此致、
    Omar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Omar-San、Excel-San、

    波形在传感器输出端测量。


    首先、您能否告诉我输出短路条件下的器件行为?


    器件开关频率是否会在 Vo>-1V 时变为50kHz? (来自数据表功能方框图)
    数据表功能方框图中的 VBE 是什么?


    穆克
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mukuno-San、

    我不确定您在何处探测器件以获取先前连接的波形中的开关信号。 您能否向我解释一下您是如何探测器件的、以及在哪些条件下是准确的?
    我们通常不进行开短路测试、但我将进行检查并就此向您返回。
    最后、该器件在运行时没有短路保护。 启动时、如果输出端存在非常低的阻抗、则器件不应启动。

    此致、
    Omar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Omar - San、

    请忽略波形。 这是传感器输出。

    您能告诉我  以下模块的功能吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mukuno-San、

    该块强制器件在 Vo >-1的条件下以50kHz 频率运行。 VBE 为0.7V。

    此致、
    Omar