请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UC3846 根据 uc3846的频率计算公式、我们的电路输出应为20kHz、但我们得到的结果是16.5KHz。
现在、考虑到16.5KHz、我们使用这个电路、但在去年我们观察到、在 Rt 和 CT 值相同的情况下、对于某些 IC、频率比15.5KHz 下降到14.5KHz 多16.5KHz
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
e2e.ti.com/.../CAMTASTIC_5F00_TOPSIDE.pdfe2e.ti.com/.../CAMTASTIC_5F00_BOTTOM-SIDE.pdfHello
先生,
我已经为 IC 部分和 CT 引脚上的波形连接了 PCB 布局