This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61170-Q1:TPS61170带宽/稳定性改进

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61170

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/797136/tps61170-q1-tps61170-bandwith-stability-improvement

器件型号:TPS61170-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS61170

大家好、

在我们的设计中、我们使用 TPS61170将12V 输入电压转换为27V。 反馈由 PWM 信号控制、该信号用于斜升输出电压(将浪涌电流限制为高输出电容)

由于输出端具有高输出电容(和 ESR)、我需要在补偿电路中添加一个小电容。  
我们还需要提高系统带宽、我们需要重新计算补偿电阻器和电容器。
为此、我们将使用此升压转换器的 SLVA913C 应用报告。

在 SE 公式(我认为这是斜率补偿斜坡)中、有3个变量提到了、我找不到值:A F 和 D

我还有另一个问题;这个添加的电容器、如何在传递函数 GT 中实现它?

您能帮我找到这些变量吗?

谢谢、

Stijn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    您能否 先与我们分享输入电压、输出电压、输出电流和输出电容值、其 ESR?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Helen、

    VIN=9V
    Vout=27V
    Iout=0.15mA
    COUT=300uF
    CAP_ESR=30m Ω

    谢谢、
    Stijn
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    您可以在设计中选择 Rcomp=51k、Ccomp=330nF、cp=100pF。 并建议您在尽可能靠近 TPS61170输出侧的位置添加一个0.1uF 陶瓷电容器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Helen、

    感谢您的快速响应、根据 Matlab 计算、系统的稳定性和带宽确实使用这些值进行了优化。

    我想将 GT (SLVA319的第3页)传递函数与 T = GPW * Hea (SLVA319的第5页)进行比较。 但为此、我需要知道 A、F 和 D 代表什么(在斜率补偿斜坡中)

    谢谢、
    Stijn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stijn-San:

    我在度假。 我会在两天内将数据提供给您。 请耐心等待。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Helen、

    您对此有任何更新吗?

    在收集有关这方面的更多信息时,还会出现另一个问题;
    是否有办法确定升压转换器在负载为125mA 的整个输出电压范围(9V-30V)内是否处于 CCM 模式?

    谢谢、
    Stijn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    这是一个旧的部分,我不知道作者的确切含义。 但根据数据表、A 是直流增益、F 是频率、D 是占空比。

    为了了解它是否处于 CCM 模式、它基于电感器选择。 低电感和高纹波电流将导致 DCM 运行。