主题中讨论的其他器件:TINA-TI、 TPS40041
工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型
大家好、
我已经从 TI 网站下载了 TPS40040_AVG 模型、并在 OrCAD PSpice 16.6中运行了加密模型。
我的问题是、模型在 CCM 和 DCM 之间自动切换还是在 DCM 之间自动切换?
看起来模型仅在 CCM 中工作。 请澄清。 波形为 FYR..
VIN=5.5V VOUT=1.8V Rload=36 Ω FSW=600kHz wF1
VIN=5.5V VOUT=1.8V Rload=0.3 Ω Fsw=600kHz wF1
此致、
Janayya