This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS84250:外部输出电容最大规格

Guru**** 2511645 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS84250, TPS84259, LMZ14203H, LMZ31710

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/795072/tps84250-external-output-capacitance-max-spec

器件型号:TPS84250
主题中讨论的其他器件: TPS84259LMZ14203HLMZ31710

为客户发布:

在 TPS84250和 TPS84259的数据表中 、 有 一个最大外部输出电容为430uF 的规格。 由于系统设计要求 (为了最大限度地减少负载变化引起的总线波动)、我们的客户希望在这条线路上有很多电容(大于430uF)。


驱动此规范的是什么?   是由浪涌电流造成的吗?

该规格是否有任何方法可以让我们的客户具有额外的输出电容?

 

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sean、

    浪涌电流不应成为问题、因为它具有软启动引脚。 输出电容规格与稳定性有更多关系。 您可以一如既往地以任何方式构建电路、并验证该解决方案是否适用于您的应用。

    Sam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sam -感谢您的回答、我想我们将寻找更详细的信息。  

    430uF 是我们测试过的值吗?  这是稳定性限制、还是我们有其他数据?  我们知道它在600uF 时振荡吗?  1000 μ F?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jake、

    数据表电气特性表中显示的430uF 值是在 EVM 上经过测试的值。 430uF 是器件的建议最大输出电容。 正如 Sam 所说的、任何超过此规格的内容都可能导致设计不稳定。 其原因是、在启动期间具有高输出电容时、输出电压需要一段时间才能充电至最终的调节输出值。 这将导致负载故障情况并将 TPS84250推入逐周期电流限制。 因此、建议保持低于最大输出电容430uF。  

    替代方法是 LMZ14203H、它没有输出电容限制。  

    此致、

    Jimmy  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jimmy、

    您建议哪种器件没有输出电容限制并且具有频率同步功能?  遗憾的是、LMZ14203H 似乎没有同步功能、因此我们需要另一个选项。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    您的应用是什么(VIN、VOUT、IOUT)? 我可以查看电源模块产品系列并相应地推荐器件。  

    此致、

    Jimmy  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    应用是医用资本设备

    输入电压:12V

    输出电压:3.3V

    输出电流:<4A

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    可能值得深入了解 LMZ31710。 我刚通过电子邮件将 Jake 离线发送到这里、为了保持其透明、LMZ31710具有以下特性:

    • 输入电压范围:2.95V–17V  
    • 输出电压范围:0.6V-5.5V  
    • Iout = 10A 最大值
    • 频率同步
    • 最大1500uF 外部输出电容。

    此致、

    Jimmy