主题中讨论的其他器件: TPS84259、 LMZ14203H、 LMZ31710
为客户发布:
在 TPS84250和 TPS84259的数据表中 、 有 一个最大外部输出电容为430uF 的规格。 由于系统设计要求 (为了最大限度地减少负载变化引起的总线波动)、我们的客户希望在这条线路上有很多电容(大于430uF)。
驱动此规范的是什么? 是由浪涌电流造成的吗?
该规格是否有任何方法可以让我们的客户具有额外的输出电容?
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
为客户发布:
在 TPS84250和 TPS84259的数据表中 、 有 一个最大外部输出电容为430uF 的规格。 由于系统设计要求 (为了最大限度地减少负载变化引起的总线波动)、我们的客户希望在这条线路上有很多电容(大于430uF)。
驱动此规范的是什么? 是由浪涌电流造成的吗?
该规格是否有任何方法可以让我们的客户具有额外的输出电容?
谢谢!
你好、Jake、
数据表电气特性表中显示的430uF 值是在 EVM 上经过测试的值。 430uF 是器件的建议最大输出电容。 正如 Sam 所说的、任何超过此规格的内容都可能导致设计不稳定。 其原因是、在启动期间具有高输出电容时、输出电压需要一段时间才能充电至最终的调节输出值。 这将导致负载故障情况并将 TPS84250推入逐周期电流限制。 因此、建议保持低于最大输出电容430uF。
替代方法是 LMZ14203H、它没有输出电容限制。
此致、
Jimmy