This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1:校准故障

Guru**** 2797825 points

Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, BQ34Z100-G1, BQEVSW, BQ34Z100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/789366/bq34z100-g1-calibration-trouble

器件型号:BQ34Z100-G1
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIOBQEVSWBQ34Z100

您好、Bryan、

很抱歉耽误你的时间。

我已经检查了您告诉我的内容。  

请升级到 bqStudio 的最新版本 (1.3.86.3)。 请执行全新安装。   我已经完成了、但这不起作用

如果错误仍然存在、请确保串联= 1且闪存更新正常电压= 0。  

 -什么参数是串联?

-我已检查闪存更新正常电压、并且它= 1。 闪存更新 OK 电压电池配置为2000mV、电池节数为8、电池电压为26800mV。 ¿为什么应该= 0?¿我是如何实现 VOK = 0的?

提前感谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gorka、

    请附上 bqStudio 1.3.86.3校准错误的屏幕截图。 使用 bqStudio 1.3.86.3时、工具团队无法重现上一个帖子中报告的电压校准错误。

    作为电压校准的临时工作、请单击功能区中的"数据存储器"、然后单击"校准"。 分压器值用于电压校准。 手动修改此值。 如何确定值在本短视频 中进行了介绍:training.ti.com/bq34z100-g1-voltage-calibration

    串联是串联电池节数。 "Data Memory">"Configuration">"Registers">串联电池节数

    请将此值设置为1、然后使用 bqStudio v.1.3.86.3再次尝试校准

    此致、
    Bryan Kahler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan、

    这里是 bqStudio 1.3.86.3的校准错误。

    我要遵循的步骤是:

    1.在 bq34z100-G1中加载黄金映像。

    2.校准 bq34z100-G1。

    3、由于黄金映像的串联电阻= 8 (电池的串联电芯为8)、因此将串联电压更改为1、然后将校准电压再将串联电压参数更改为8是一件非常重要的工作。 考虑到我们正在进行串行生产。

    真诚地说、我不明白像德州这样的公司如何拥有 bqStudio 这样的软件。 除了可能是我尝试过的最不稳定的软件之外、它在所有早期版本中的校准都有问题(并且仍然可以解决这些错误)。

    了解我需要对我们器件中的 bq34z100-G1执行的步骤(加载黄金映像并进行校准)后、您如何建议我们执行这些步骤? bqStudio 是唯一的实现方法吗?

    在另一个注释中、我注意到、如果 bqStudio 和 bq34z100-G1之间的通信在黄金映像加载期间中断、bq34z100-G1会进入挂起模式、永远不会从该状态唤醒。 唯一的方法是替换 bq34z100-G1。 是这样吗?

     

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gorka、

    感谢您提供显示此版本 bqStudio 问题的屏幕截图。

    关于黄金映像加载期间的"设备挂起"、请对器件进行 POR。 它应该处于 ROM 模式。 这可以通过与地址0x16上的器件通信来验证。

    请再次尝试重新编程 SREC 以恢复器件。

    此致、
    Bryan Kahler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bryan、
    对器件进行 POR 意味着什么?
    一旦发生("设备挂起")、我就无法与设备通信、因此...我该怎么办?

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gorka、

    我对使用缩写而不进行定义表示歉意。 通过对器件进行 POR、我是说加电复位器件。 对器件进行 POR 的最简单方法是通过移除并重新连接电源来重置器件。

    此致、
    Bryan Kahler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bryan、

    我尝试断开并重新连接电源、但无法与设备通信。 这不是我第一次使用 bq34z100-G1看到这种情况。 正如我刚才所说,解决这个问题的唯一方法是更换它。

    发生什么情况?



    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gorka、

    如果使用 EVM、请确保连接到 I2C 连接器而不是 HDQ 连接器。

    此致、
    Bryan Kahler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan、

    我很确定我是以正确的方式连接它的、因此这是另一个问题。 你怎么建议?

    此外、还有一个问题需要回答:了解我需要对器件中的 bq34z100-G1执行的步骤(加载黄金映像并进行校准)、您如何建议我们执行这些步骤? bqStudio 是唯一的实现方法吗?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gorka、

    请尝试从地址0xAA 和0x16的器件读取0x0D。 如果器件在0x16处通信、则处于 ROM 模式-请执行固件。 如果它没有切换到0xAA、则重新编程 SREC、然后执行固件。

    如果问题仍然存在、请发送测试设置的图像、连接以及尝试在地址0x16和0xAA 进行通信的范围截图。

    此致、
    Bryan Kahler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bryan / Gorka、
    我在使用 BQ34Z100-G1进行电压校准时遇到同样的问题。 我们一直在将 BQ34Z100与旧版(bqEVSW)软件配合使用、电压校准工作正常。 现在、使用新的(bqStudio)软件和 BQ34Z100-G1、当我尝试 Gorka 执行电压校准时、我会收到相同的错误消息。

    如果有人找到了解决此问题的方法、我会很乐意听到! 布莱恩? 高尔卡?

    您可以在2019年4月16日在 BQ34Z100:BQ34Z100-G1上看到我的帖子。
    此致、
    Jeff。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、已下载并已尝试 bqStudioTest (V1.3.86):

    BQ34Z100-G1器件的电压校准现已开始工作! 我唯一的问题是我是否需要执行 CC 偏移校准和电压校准? 电压校准似乎会随时更新 CC 偏移。 这是真的吗?

    但是、导入数据值仍然有问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jeffrey、

    请按以下顺序执行:

    1) 1) CC 和电路板偏移校准
    2)电压
    3)电流

    此致、
    Bryan Kahler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢您 Bryan、我仍然遇到 bqStudio V1.3.86.3的导入问题。

    请参阅我的 E2E 博文 BQSTUDIO:导入问题了解更多详细信息:

    如果在 Windows->Preferences->Golden Image 下,我从“要在 GMFS 文件中保留的类名”中删除了“校准”,则在尝试“从文件导入”时不会生效。 我仍然无法导入任何校准数据。

    如果我在 Windows->Preferences->All Global Settings 选项卡下选择“显示高级视图”并使用“从文件导入(高级)”,则每次我可以“配置选择”以在导入期间包括校准数据时,它都会弹出 AM Import 对话框。 此操作只能运行一次、但每次调用"从文件导入(高级)"时、我必须执行此"配置选择"。 导入对话框弹出窗口似乎未保存其选择以供将来的"从文件导入"请求使用。

    如何设置 bqStudio、使其始终允许导入校准数据值、而无需每次选择此参数?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jeffrey、

    这种默认行为旨在防止因校准值不正确而锁定监测计或触发 PFS (对于其他监测计)。

    要防止此默认行为、请依次选择 Window > Preferences > Data Memory > Import

    文本标签:"要保留的类名"
    文本框:"校准"

    删除校准并单击"应用"。

    此致、
    Bryan Kahler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan、

    如下图所示、无法与器件通信

    您还可以看到、屏幕左侧的器件图和电池为灰色、就像未连接任何器件一样。

    我可以确认器件已连接、我已对100多个电路板进行编程、但所有电路板均已正确编程。 我可以与该器件通信、但当我对黄金映像进行编程时、通信突然停止、此后它处于此状态。

    此致、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gorka、

    请检查 TS 引脚是否存在脉冲、以查看器件是否正在执行固件、但没有来自通信引擎的响应。 尝试从地址 AA 和16读取0x0D。

    如果没有响应:

    请使用逻辑分析仪和模拟示波器检查命令是否为 NAK'ed 以及行的状态。

    如果器件无法在0x16进行通信、并且写入另一个 SREC 无法解决问题、请更换器件。

    此致、
    Bryan Kahler