This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3803:TPS3803输出电压和控制台消息

Guru**** 2506365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/796553/tps3803-tps3803-output-voltage-and-console-message

器件型号:TPS3803

我们发现 TPS2803的输出电压跳转了控制台消息。 根本原因是什么?我们如何解决这个问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jessica:

    您能否上传原理图的一些更高分辨率的图像? 我无法读取映像;获取上面代码输出的一些上下文也会很有帮助。

    谢谢、
    Abhinav。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Abhinav:

    我已经通过电子邮件将图片发送给您、您还可以在讨论主题中找到更多详细信息。 客户已检查引脚5电压、电压高于1.226V (数据表显示、如果低于1.226V、将拉低)、但当电压为1.3V 时、我们仍然看到 H/L 振动。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    因为我们已将其脱机、所以将其标记为已关闭。

    谢谢、
    Abhinav。