请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CSD19532KTT 大家好、TI 社区! 提前征求您的建议。
我现在正在使用 CSD19532KTT 设计脉冲电源(N-MOSFET、驱动器到源极持续电流为98A、温度为100 C)。 我想并联10个 CSD19532KTT 以获得高输出电流、例如500A 或更高、因此每个 MOSFET 需要通过50A。
如果我将 MOSFET 安装在 PCB 板上、走线宽度必须保持得过宽、才能安全地承载高电流。 那么、我应该如何设计 PCB 布局呢? 或
是否有任何其他解决方案来安装并联 MOSFET 并确保电流承载能力?
我搜索了一些资源、但我仍然不知道如何实现它。
期待您的回应、非常感谢!