This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40400:D0h 的 tps40400 WPE 位

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/794095/tps40400-tps40400-wpe-bit-of-d0h

器件型号:TPS40400

您好!

对于 D0h 的 TPS40400 WPE 位、一旦将 WPE 位设置为1并存储、  这是否意味着用户不能 再将 WPE 位设置为0?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    我们的 TPS40400支持人员现已不可用。 让我看看在他缺席的情况下我能找到什么。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Lou、

    这就是它的工作原理:

    D0h 是一个寄存器。 如果您设置了 WPE 位、则无法更改它。 但是、复位或重启会将 D0h 清零为其默认值0000h、这将清零 WPE 位。 如果存储 D0h 寄存器值且 WPE 设置为非易失性存储器且 STORE_DEFAULT_ALL 或 STORE_DEFAULT_CODE D0h 将 WPE 设置值存储为默认值。 从那时起、不再能更改中的默认值、因为现在默认值受写保护。