This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28720:无负载时电源输出电压良好、但在负载时下降电压

Guru**** 2504545 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28720

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/796272/ucc28720-the-power-supply-output-voltage-is-good-with-no-load-but-drops-the-voltage-when-loaded

器件型号:UCC28720

您好!

我复制了 UCC28720数据表中的参考设计、包括适用于分立式器件的相同器件型号。 此设计在未连接负载的情况下提供预期输出、当添加10欧姆负载时、电压会下降到零、并出现一些重复峰值。 我不知道潜在问题在哪里、因为它完全遵循了参考设计

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Rafael、

    感谢您关注 UCC28720反激式控制器。 很抱歉、您的电路遇到了问题。

    我注意到、发布的原理图(明显重复)在除主缓冲器 TVS (D3)之外的所有情况下都与数据表(DS)组件相匹配。 在 DS 中、它是一个82V 钳位、但您的原理图显示它是一个15V 器件。 如果您的设计在 D7上安装了15V TVS、则这将是问题的原因。 它将充当初级侧负载、并将大部分反激式能量转移到 TVS 中、剩余的剩余剩余能量会在每个周期对输出进行脉冲。 我希望它和(1.62K R160)的运行温度可能很高。
    在无负载情况下、峰值初级电流较低且开关频率较低、因此足够的残余反激式能量可能会调节输出电压、使其看起来正常工作、并且不会被15V TVS 完全吸收。

    如果您的原理图仅显示印刷错误、而 D7实际上是82V TVS、则还存在其他一些必须调试的问题。
    有关 调试的帮助、请参阅此故障排除指南 www.ti.com/.../slua783.pdf。

    此致、
    Ulrich
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好!

    是的、标签错误。 安装的缓冲器为:SMBJP6KE82A-TP。 顺便说一下、所有组件都是冷的。  
    我要连接输出 捕获、如果您需要在不同引脚进行测量、请告诉我

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Rafael、

    感谢您验证 TVS 器件型号。
    屏幕截图显示、控制器在负载下(假设负载为10 Ω)每~300ms 执行一次重新启动尝试。
    因此、除了空载之外、还有一些故障情况会阻止持续运行。

    请按照上面我所示的故障排除指南来调试这种情况。
    无论如何、我将要求的任何测量或波形都已包含在本指南中。 它将帮助您确定故障发生的时间点以及故障的性质、以便您可以进行纠正。

    需要考虑的一点是:尽管原理图可能是正确的、但实际 PCB 可能具有不正确的组件、向后安装的组件、连接或布线缺失或错误、或者焊球短路或组装中的其他错误。 请彻底检查电路板、以验证所有部件均已正确安装和连接。 清理所有磁通残留物、以避免高值电阻周围的吸湿泄漏电流路径。

    此致、
    Ulrich