主题中讨论的其他器件:GPCCHEM、 BQ27421-G1
在我们的设计中、我们 监控了2节分离式锂镍锰电池。 一个为850mAh、另一个为2000mAh。 我们的软件中有2个设置、当用户指示他使用的电池(2000或850)时、我们会将电池值加载到设备 NVRAM 中。
电量监测计似乎以正确的方式为850mAh 电池提供 SOC、但2000mAh 电池 SOC 已关闭。 根据我们的测量结果、当电池电量约为40%时、电量监测计报告为0%。
对于这两种电池、我们大幅改变 了设计容量和端接电压、只是为了查看它对 SOC 读数的改变程度。 当我们从 NVRAM 读取数据时,我们可以看到刻录的值与刻录的值完全相同。 但是、当我们测试电池时、SOC....it 中的变化很小、就像 SOC 设置为特定的默认电池一样、无论我们如何更改 设计容量和端接电压、它都以相同的方法读取我们测试的电池。
与我们在设置中进行的实际测量相比、电量监测计可非常精确地监测电压和电流。
同样、850mAh 电池似乎被电量监测计正确监控、但2000mAh 电量已关闭。
附加2个文件:
1、通话时间 PCB234 Int - FG off - 2000mA -在本示例中、您可以将2000电池电压降至2.8V、然后关闭、而当电量监测计读取5%电池时、我们的系统会关闭器件。 从图中可以看出、器件在电池寿命的一半时间内关断、而不是在最后5%的时间内关断。
在 Excel 中、您还可以看到我们设置到电量监测计的参数。
谢谢
e2e.ti.com/.../TALK-TIME-PCB234-Int-_2D00_-FG-off_2D00_-2000mA.xls