This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM22677:EN 引脚在启动时将振动

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: LM22677

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/841366/lm22677-the-en-pin-will-vibration-when-startup

器件型号:LM22677

大家好、

我的客户在 EN 引脚上放了一个100nF 电容、希望它能稳定下来。

但他们发现 EN 引脚 将振动、 振动范围遵循电容器。

电容器越大、 振动范围越大。

您能否检查盖为什么会导致 EN 引脚振动问题?

黄线:EN 引脚
蓝线:SW 引脚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、arking、

    我们将在 EVM 上进行检查并在稍后更新。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    今天、我访问客户并更新我的测试。

    EN 引脚 振动仅在重负载和上电时发生。(我的测试超过2.5A)

    如果负载较轻、则不会出现振动问题。

    或者在加电后添加重负载、也不会发生这种情况。

    所有问题都发生在 EN 引脚加100nF 中。

    如果移除100nF、则一切正常。

    客户仍想知道为什么100nF 会导致此问题。

    以下是今天的测试结果。

    这是输出负载、它似乎限制了 LM22677的电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、团队、 是否有任何更新?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、arking、

    我已经 和 TI FAE Tan Yuan 讨论过这个问题、他很快会为您提供最新信息。

    我将关闭此主题。