This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92518斜升时间

Guru**** 2506545 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92518

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/842133/tps92518-ramp-up-time

主题中讨论的其他器件:TPS92518

我们正在考虑将 TPS92518用于几种新设计。 将有两种型号:

-       2A 连续、5A 峰值脉冲

-       4A 连续、10A 峰值脉冲

峰值脉冲小于500us、占空比小于1%。   该器件需要模拟电流控制和 PWM 控制。  我们可能会在控制设计中使用 STM32F04x micro。    将有一个外部触发信号用于启动电流脉冲。   理想情况下、脉冲延迟 将保持一致且小于10us。    

是否有办法使外部 MOSFET 栅极引导电容器保持预加载状态、以确保 N 型 MOSFET 驱动器的斜升时间不会过长? 如果是、如何实现? 速度有多快?

谢谢、此致、

-Tim Starr 代表 JF@MD/AI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tim、

    请附加波形。  我不确定我是否完全理解您的应用。

    通常 、降压转换器输出电流的上升时间 由以下关系(Vin-Vout)/L 控制、即电感器电流斜率。  如果时间常数较长、这将决定您是否能够实现10us 的上升时间、因为在您开始时电感器电流将为零。  我不认为自举电容器是限制因素、但如果您向我展示您的波形、我可以更自信地说。

    -JP

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JP-

    我们目前没有波形、因为这是一种纸质设计。 我们很快将尝试评估板。 我们需要小于10us 的延迟…。 触发至输出电流。   

    我们认为这可以通过分流旁路方法来实现、但我们的封装很小、热量不是我们的朋友。 如果我们确实必须使用分流旁路方法、那么 我们正在考虑将 Iadj 电流设置得非常低(使自举电容器充满电)、直到触发信号、然后在硬件控制下增加 Iadj。

    我们很乐意就这个问题发表意见、或通过电子邮件继续对话。 你怎么看?

    此致、

    -Tim Starr

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tim、

    让我们将这个发送到电子邮件、然后我们就可以从那里开始了。  关闭此主题。

    -JP