This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61194-Q1:TPS61194-Q1的 PWM 引脚

Guru**** 2506985 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61194-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/842402/tps61194-q1-pwm-pin-of-tps61194-q1

器件型号:TPS61194-Q1

您好,  

我将 TPS61194-Q1 PWM 引脚连接到 MCU,因为当 PWM 引脚被拉至接地(连续零)时,屏幕将变为空白, I 或 Vref ~1.2V 的 PWM 信号,然后提供给 PWM 引脚,这样当 MCU 的 PWM 被拉零时,VREF 就会出现在 PWM 引脚上。 这是可以接受的,因为 根据 IC 的内部方框图,它需要 PWM 来控制亮度。  

请指导我。 我基本上需要一个最小亮度,屏幕不应变成空白。  

高拉夫  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    亮度由 PWM 的占空比控制、我无法获得亮度和 Vref 之间的关系是什么?

    如果您需要最小的紧固度、您可以继续输入小型 d PWM。