This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28951:GDT 输出信号失真

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27324

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/839723/ucc28951-gdt-output-signal-distorted

器件型号:UCC28951
主题中讨论的其他器件:UCC27324

先生、这可能有点超出您的范围、但我可以肯定地使用任何知识来解决涉及栅极驱动变压器的问题。 下面、我收集了有关该项目的所有信息、包括 wack 输出波形的 PIC。
大信号进入栅极驱动器 UCC27324、大信号离开栅极驱动器、但 GDT 次级侧的信号只是不正确的信号。
查看以下数据后、我只能想到一个问题:
问题:信号失真的可能原因是什么?
感谢 TI 技术支持的所有人。 请注意,我对此感到有些不满,并为此表示歉意。

请参阅以下链接、了解 PICS、DS 和问题

 

/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/196/TI-E2E-UCC28951-GDT-Output-SiGNAL-dISTORTION--17Sept19--0024.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Eddie

    我们每次都有点失望——它会通过!

    无论如何。

    我认为您应该做的第一件事是在栅极驱动器变压器的初级侧添加一个直流阻断电容器-您可以在 http://www.ti.com/lit/ug/sluu421a/sluu421a.pdf 上看到该器件的 EVM 用户指南中看到一个示例、  outa/outb 和 outc/outd 信号对应该是100%对称的 但是、由于制造差异、会始终存在一些小的不平衡、这会在变压器中设置直流电流、电容器将防止这种情况的发生。

    波形上振铃的最可能原因是变压器的绕组间电容。 问题是、在 ZVS 转换期间、变压器二次侧与一次侧之间存在非常高的 dv/dt、这会激发绕组间电容和任何杂散电感之间的谐振、从而得到阻尼振铃振荡。 您应该仔细观察布局、看看是否可以减少任何杂散电感。

    栅极驱动变压器广泛使用、因此您没有理由无法使您的设计工作。

    请告诉我您的工作方式。

    此致

    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eddie、

    我们没有很长时间听到您的声音。 我们只是认为您解决了您的问题。 我现在关闭线程。 如果您有更多问题、您可以再次打开主题以进行讨论。

    谢谢