This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV62569:具有强制 PWM 模式的 TLV62569DBV P2P 解决方案

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV62569A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/842099/tlv62569-tlv62569dbv-p2p-solution-with-forced-pwm-mode

器件型号:TLV62569

大家好、

我们是否有 TLV62569DBV/SOT-23 P2P 解决方案来满足以下规格? 谢谢!

输入电压= 3.3V

最大输出电流= 2A

强制 PWM 模式

4.开关频率>= 1MHz

 5 、软启动时间、在 VIN = 5V、VOUT = 2.5V 的条件下 TSS >=1.2mS

此致、

Sam Ting

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sam:

    TLV62569A 是强制 PWM 的合适替代产品、但该器件仅在 SOT563-6中可用... 因此、我们没有使用强制 PWM 替代 P2P。