This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24195:CAN#39;t WAKE UP

Guru**** 2504965 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24195

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/841924/bq24195-can-t-wake-up

器件型号:BQ24195

你(们)好

我们无法从运输模式为充电器加电。  

首先、我们将电池放电至2.9V、并通过 (REG05[5:4]= 00)向充电器发送运输命令、并禁用 BATFET (REG07[5]= 1)

然后、我们将稳定的12v 直流电源插入 Vbus、但 REGN LDO 有时仍为0V。  

但从数据表中可以看出、当直流电源插入时、bq24195会检查输入源电压以开启 REGN LDO。  

另外、我们移除了直流输出、发现 Reg09[5:4]为01、表示 输入故障(VBUS OVP 或 VBAT < VBUS < 3.8V)。 我们不确定它是否会影响上电序列。  

请您给我们一些想法吗?