This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24195:无法退出运输模式...

Guru**** 2504675 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/838207/bq24195-cannot-quit-shipping-mode

器件型号:BQ24195

尊敬的先生:

我的客户发现一些无法退出配送模式的问题。

下面是说明。

1.将电池(约为2.9V)放电至系统关断状态并进入运输模式。

2.插入直流输入(12V)、但无法退出运输模式

3.测量的 REGN 引脚电压为0V (NOR。 为6V)

4.拔下放电的电池,直流输入插头,REGN 引脚电压仍为0V。

5.拔下直流输入,然后连接回放电的电池,再次输入直流电源,系统退出运输模式并恢复正常。

我可以问,这种情况是否正常?

为什么电池存在或不存在会导致运输模式异常?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请提供您的电子邮件地址以方便沟通吗?

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ning、

    我的电子邮件地址是:peter.tseng@arrowasia.com。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ning:

    我刚刚留下了我的电子邮件地址、请告诉我您希望通过邮件讨论的内容。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    线程由单独的通道处理。 该线程被视为已解算和已闭合。

    谢谢、

    宁。