This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54040A:反相降压/升压

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54040A, TPS54040

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/840739/tps54040a-inverting-buck-boost

器件型号:TPS54040A
主题中讨论的其他器件: TPS54040

大家好、

我有一位客户尝试使用 TPS54040A 构建反向降压/升压、并遇到了一些问题:

(VIN = 15V、Vout = -5V、1.5MHz 开关频率)

-5V 无负载运行、但使用12欧姆电阻器(417mA 负载)时、电压在大约10秒后会发生故障。 尽管在使用数据表参数进行粗略计算后、我看不到结温如何达到180°C、但这可能会导致热问题

在等式(5)中的应用报告 SLVA317B 中、Dmax 包含在 Iomax 计算中-您能向我解释一下吗? 对于110mA 纹波、我可能会非常有限地处于可接受范围内。

当我移除负载时、电压不会恢复。 我必须打开/关闭 Vin。 在我将 SS 上的电容器短路后、恢复的电压(无负载)。

总结如下-

您能否解释一下在计算最大电流的负电压时为何必须考虑 Dmax? 您是否有解释说明-5V 降压电路为什么不能从过载中恢复。 我如何解决它?

附加了-5V 电路的电路图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mihir、

    TPS54040达到电流限制、无法提供400mA 电流。

    公式5是正确的。  计算降压/升压逆变器上峰值电流的另一种方法如下所示。

    IL 平均值= Iin + Iout

    ILPEAK = IL AVERAGE + IRIPPLe/2

    假设 IRIPPLE = 110mA

    IIN =引脚/Vin

    引脚= Pout/Eff

    假设 Eff = 85%

    PoUT = Vout * Iout

    PoUT = 5V * 0.4A = 2W

    引脚= 2.353W

    IIN = 157mA

    IL 平均值= 0.4+0.157A = 0.557A

    IL 峰值= 0.558A+0.055A = 0.612A 峰值

    在412mA 时、这种情况会稍微恶化(假设上面是400mA 的示例)假设 TPS54040的效率为85%、为0.6A、则最小峰值电流限制处于电流限制阈值。

    如果您要求0.5A 电流、建议您为您的应用使用1A 器件。  

    希望这对您有所帮助?