This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24195L:BQ24195L 强制检测启动时间

Guru**** 2507255 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/837557/bq24195l-bq24195l-force-detection-launch-time

器件型号:BQ24195L

您好!

作为项目代码的一部分、在初始化时、我强制充电器 IC 芯片通过将 REG07的7位设置为高电平来检测输入源。 (无论是否存在直流电源)

但是、每次我们在未检测到直流源的情况下复位微控制器时、检测标志都会在未知的持续时间内保持亮起。

您是否知道在强制检测期间或检测过程时是否预先固定?

此致、

Elie W

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Elie、

    有关详细信息、请参阅8.3.1.3.4 D+/D–检测设置 d/s 的输入电流限制。

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、再说一次、

    我仔细阅读了本节内容,我希望检测能够在最大0.5秒(安全系数为+/- 20%)内完成,但当我强制执行检测时,检测时间太长(0.5秒到1分钟以上)。

    总之、谢谢!  

    伊利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Elie、

    0.5秒只是 DCD (数据接触检测)的一部分。 在 DCD 之后 、PD (主要检测)用于区分 USB 主机(标准下流端口或 SDP)和不同类型的充电端口(充电下流端口或 CDP 以及专用充电端口或 DCP)。

    谢谢、

    宁。