This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5041:能否使用 Vin=<15V 运行?

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5041

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/839237/lm5041-can-i-run-with-vin-15v

器件型号:LM5041

指定的 Vin 范围为15V 至100V、但数据表暗示、用户通过一些额外的设计、Vin 可以小于此值(请参阅"高压稳压器"部分)。

在我的应用中、输入电压低至10.5V。

您能不能建议使用输入电压= 10.5V 的 LM5041?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fraser、

    如果您查看数据表中的图4、您可以看到 VIN 和 VCC 之间的关系:

    VCC 曲线上的"拐点"显示了 VCC 上启用 LM5041所需的9V 电压。

    此时 VIN 约为12V

    但是、此曲线的数据是针对 ICC 电流仅为3mA 的典型器件获取的。

    为确保启动行为可靠、TI 建议 VIN 的最小输入电压为15V

    不建议使用10.5V 电源为 Vin 供电。

    此致

    John