This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM1084:LM1084 5.0固定电压输出不是固定的

Guru**** 2508405 points
Other Parts Discussed in Thread: LM1084

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/838166/lm1084-lm1084-5-0-fixed-voltage-output-is-not-fixed

器件型号:LM1084

您好!

 我使用的是 LM1084 5.0固定电压稳压器。 我的输入范围为5V 至15V,我的输出应该固定在5V,但我观察到它随输入电压呈线性变化。

 我将引脚1接地、在输入端放置10uF 电解电容器、在输出端放置100uF 电解电容器。

 有人可以在这里帮助我吗?

谢谢  

Ashish  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ashish、您好!

    对于该线性稳压器、您通常需要1.3V 的余量。  这意味着输入电源通常必须比输出电压高1.3V。  因此、如果您具有5V 的固定输出电压、但您的输入电源为5V、那么您将仅在输出上看到3.7V 的电压。  当您提高输入端的电压时、输出将如您所描述的那样线性地升高。

    我复制了提供此信息的数据表部分并将其粘贴到下面。

    谢谢、

    斯蒂芬