请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS61071 你(们)好
让我确认一下 CparR1的位置。
客户使用 R1=820K 和 R2=91K 来获得5V 输出。
因此需要 CparR1。 CparR1的位置是否正确、如下图所示?
贝斯特雷加兹
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你(们)好
让我确认一下 CparR1的位置。
客户使用 R1=820K 和 R2=91K 来获得5V 输出。
因此需要 CparR1。 CparR1的位置是否正确、如下图所示?
贝斯特雷加兹