This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LT1054:增加 LT1054振荡器频率

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: LT1054

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/837081/lt1054-increase-lt1054-oscillator-frequency

器件型号:LT1054

尊敬的团队:

LT1054数据表的第10页说、我们可以通过添加 C2来增加振荡器频率、我是否可以知道哪个频率将对应于5pF 至20pF 的电容器值? 我们可以调节的最大频率是多少? 此外、我是否可以使用添加 C2来控制始终大于25kHz 的振荡器频率? 因为我们希望避免可闻噪声。 谢谢你。

此致、

Polly Chung

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Polly、

    感谢您提出问题。

    您知道要运行什么配置吗? 数据表介绍了配置1 (电容器从引脚7连接到 GND)和配置2 (电容器从引脚2连接到引脚7)。

    谢谢、

    Garrett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Garrett:

    感谢您的回复。 我想增加频率、因此我认为 是配置2 (引脚2到引脚7之间的电容器)。

    此致、

    Polly

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Polly、

    我正在与一位同事进行检查、以仔细检查操作。 我很快会回来。

    谢谢、

    Garrett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Polly、

    我将就该应用直接与您联系。

    谢谢、

    Garrett