This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25890:充电终止电流

Guru**** 1700900 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1170459/bq25890-charge-terminate-current

器件型号:BQ25890

默认情况下、我的终止电流设置。

但我发现、当输入电流为0~30mA 时、充电仍在进行中、并且状态 LED 闪烁。

但我不会通过读取 REG0C 来看到任何故障。

为什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Liping、

    终止电流与通过 BAT 引脚发送到电池的充电电流有关。 输入电流与充电终止无关、但对于器件沿正确的 VBUS 电压电平运行而言是必需的。   有关充电曲线的更多信息、请参阅数据表的第9.2.7.2节。