This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5050-1:TI 是否有 VSD (REG)值较低的器件?

Guru**** 2504655 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2410, TPS2412

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/836143/lm5050-1-does-ti-has-a-lower-vsd-reg-value-device

器件型号:LM5050-1
主题中讨论的其他器件:TPS2410TPS2412

您好、如图所示、TI 是否有一个与 LM5050引脚对引脚的较低 VSD (REG)参数器件? 目前 LM5050具有22mV VSD (REG)。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安德斯·杨、您好!

    TPS2410和 TPS2412 ORing 控制器(额定电压高达18V)具有10mV 正向电压。

    请查看这些反馈、并告知我们您的反馈。

    此致、
    Kari。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Selvaraj、

    感谢您的回复。 您提到的两个部件是良好的 VSD_reg 参数、但不能与 LM5050引脚对引脚兼容。 只需与您确认是否有引脚对引脚器件可用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anders、您好!

    TI 没有与 LM5050和更低 VSD 调节电压引脚兼容的器件。

    此致、
    Kari。